在汽车应用中,我们使用ULN2004AN (DIP)作为继电器驱动器,因此工作电压绝不会超过14V/15V,我们连接应用的电路,我们已制造多年。 您可能会注意到传入信号来自车辆的车灯。
一段时间以来,我们遇到的问题是一些ULN2004AN烧坏没有明显原因,因为它们工作正常,然后"粘住"一些输出,平板电脑已烧坏,留下未使用的输出,而其他时间会同时激活多个输出。 每个输出的功耗约为每个继电器30mA。
您需要清楚地知道ULN2004AN上输入电压为14V的电压是否可能存在,因为输入电阻使用集成的自身。
我们使用了1500多台。ULN2004AN每年都有30到40台设备出现故障,但以前一直运行良好。 它是否在估计的故障量范围内?
感谢您帮助解决此问题。
阿根廷的问候。