主题中讨论的其他部件: Alp.
E2E成员,您好!
我们正在尝试将DS90UB954-Q1解串器与DS90UB913Q串行器连接。
系统参数:
-UB913兼容RAW12,75 MHz模式,STP
-串行器时钟是传感器pclk
系统的一部分,它可以:
锁定和通过较高
I2C通过系统,传感器可以初始化
-954 0x4D:0x03,无正向信道奇偶校验错误
-954 0x4E:0x04,频率稳定
-913 0x0C:0x15: 无背信道CRC错误,RX锁定探测器,检测到PCLK
不起作用的系统的一部分:
无CSI MIPI输出
CSI输出配置:
-2个车道
我们正在使用1.2 MP传感器。
您是否知道我们可以用来确定问题的任何调试方法?
您能否发送示例脚本以供使用?
谢谢!
此致
Istvan Hegyi