This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634752/ds80pci102-ds80pci102

部件号:DS80PCI102

您好,

我正在 PCIe链路中使用DS80PCI102中继器。

我们注意到,无论何时请求,链路都不会一直进入L2状态。

链路中的Tx _EP在请求L2的过程中将保持共模电压。

平均每100次试验中,至少有20次试验不会进入L2状态。

我随附了带L2和不带L2的示波器截图。 是否有人推荐  

另请参阅原理图部分。

如果我不使用 中继器,一切都正常。如果您需要其他详细信息,请告诉我。

谢谢

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路中的1.5pF电容器接地的目的是什么?  PCIe或DS80PCI102文档中不推荐使用这些电容器。

    DS80PCI102不知道任何高级PCIe电源状态。 在哪里进行示波器测量?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    是的,不建议在PCIe中使用这些1.5 pF,我们将其保留为可选。

    如果我们必须过滤一些噪音,我们将使用它们,目前它们是DEPOP。

    示波器测量在被测设备 到中继器通道进行。

    谢谢

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考,中继器位于主机和DUT (端点)之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ranga,

    由于L2是低功耗状态,您是否也尝试过使用PRSNT#输入将DS80PCI102置于低功耗状态?

    是否可以放大L2启动时的时间点?

    请在DUT附近以及DS80PCI102附近测量,以便我可以看到Rx和Tx引脚上的DC电平。

    在L2或任何其它高速信号无信号的时间段内,DS80PCI102只需将其自身的输出静音,然后等待信号返回。  再次检测到信号时,DS80PCI102将在8 ns.j内恢复正常工作

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    请参阅原理图 ,按照 数据表中的建议,PRSNT#始终通过1K欧姆接地。

    这不是正确的配置吗?

    我可以探测DUT附近 并分析L2启动行为。

    谢谢

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PRSNT#在PCI Express Mini Card和PCI Express Card中不可用。
    它仅在PCI Express-1通道插槽中可用。

    我们使用的是PCIe Express Mini,没有任何PRSNT#信号,是否有任何其他可连接的握手信号
    进入中继器中的PRSNT#。

    谢谢
    Ranga