请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65DSI84-Q1 主题中讨论的其他部件: DS90UH947-Q1, SN65DSI84
您好,
我对SN65DSI84-Q1的LVDS输出规范有疑问。
SN65DSI84-Q1 LVDS输出的通道A和B各有独立的LVDS差分时钟。 这些时钟是否同步?
例如,将SN65DSI84-Q1连接到DS90UH947-Q1时,
DS90UH947-Q1 LVDS差分时钟输入只有1个通道。
因此,我认为通道A / B的LVDS差分时钟需要同步。
SN65DSI84 - Q1的数据表第16页对此进行了说明
图11. LVDS输出数据(格式2);双链路24 bpp,
似乎已同步A_CLKP/N和B_CLKP/N。
使用此格式时,如果A或B的CLK连接到DS90UH947 - Q1的CLK,是否可以正常使用?
此致,Orobianco