This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:关于LVDS输出规格的问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1, DS90UH947-Q1, SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634619/sn65dsi84-q1-questions-about-lvds-output-specifications

部件号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UH947-Q1SN65DSI84

您好,

我对SN65DSI84-Q1的LVDS输出规范有疑问。

SN65DSI84-Q1 LVDS输出的通道A和B各有独立的LVDS差分时钟。 这些时钟是否同步?

例如,将SN65DSI84-Q1连接到DS90UH947-Q1时,
DS90UH947-Q1 LVDS差分时钟输入只有1个通道。

因此,我认为通道A / B的LVDS差分时钟需要同步。

SN65DSI84 - Q1的数据表第16页对此进行了说明
图11. LVDS输出数据(格式2);双链路24 bpp,
似乎已同步A_CLKP/N和B_CLKP/N。

使用此格式时,如果A或B的CLK连接到DS90UH947 - Q1的CLK,是否可以正常使用?

此致,Orobianco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Orobianco,

    从理论上讲,两个LVDS接口之间的CLK分布应该几乎相同,因为两个LVDS CLKS都是从一个CLK源生成的,因此它们在两个LVDS接口之间的分布是相同的,正如数据表所说的那样。  偏移可能是由于其他不匹配导致的,但不应大于10p。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joer-San,您好!

    感谢您的回复。
    我的问题已经解决。

    最好的餐厅,奥罗比安科