大家好,
我在 1对1模式下使用TLK1.0232万,采用156.25 MHz REFCLK和3.125Gbps数据速率。
我使用 弹出过程(v.2) PDF初始化设备(第 21)。
当读取1e, F寄存器("channel_status_1")时,我看到第六位总是高的,表明传输数据路径(CTC) FIFO中发生了溢出。
发送K 28.5 或数据时会发生这种情况。
LS端连接到Cyclone (Altera) FPGA收发器,并使用相同的数据速率和相同的参考时钟。
FPGA中的收发器将数据编码并解码为8b/10b格式(在1:1模式下,TLK1.0232万中不会这样做)。
我们看到一些数据包发送正常,但在很多情况下,我们会收到一个"9C"符号(K 28.4),这可能表示系统中存在错误,也可能是"channel_status_1"寄存器中出现的溢出。
此设置可能有什么问题?
除了 启动过程(v.2) PDF中描述的配置之外,是否还需要其他配置?