This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:10G 1:1模式,156.25 MHz REFCLK,数据速率= 3.125Gbps

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642146/tlk10232-10g-in-1-1-mode-with-156-25-mhz-refclk-and-data-rate-3-125gbps

部件号:TLK1.0232万

大家好,

我在 1对1模式下使用TLK1.0232万,采用156.25 MHz REFCLK和3.125Gbps数据速率。

我使用 弹出过程(v.2) PDF初始化设备(第 21)。

当读取1e, F寄存器("channel_status_1")时,我看到第六位总是高的,表明传输数据路径(CTC) FIFO中发生了溢出。

发送K 28.5 或数据时会发生这种情况。

LS端连接到Cyclone (Altera) FPGA收发器,并使用相同的数据速率和相同的参考时钟。

 FPGA中的收发器将数据编码并解码为8b/10b格式(在1:1模式下,TLK1.0232万中不会这样做)。

我们看到一些数据包发送正常,但在很多情况下,我们会收到一个"9C"符号(K 28.4),这可能表示系统中存在错误,也可能是"channel_status_1"寄存器中出现的溢出。

此设置可能有什么问题?

除了 启动过程(v.2) PDF中描述的配置之外,是否还需要其他配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrei,

    您使用的是光纤,铜缆还是背板?

    另一方面,请尝试以下步骤:

    设备引脚设置可确保ST输入引脚为低电平。
    o确保MODE_SEL输入针脚为“High”(高)。
    o确保PRBSEN输入引脚为低电平。
    o确保REFCLK_SEL输入针脚为低
    •Reset Device o (重置设备)发出硬或软重置(已声明至少10 us的RESET_N -或-将1'B1写入30.0。15)
    -禁用自动协商。 将0x2000写入07.0000
    -禁用链接培训。 将0x0000写入01.0096
    •模式选择o写入4'b0111到PL.3:0将HS 30.2 倍频设置为10x o写入2'B01到30.3。9:8将HS_RATE_TX设置为半速率o写入3'B101到30.3。2:0将HS_RATE_RX设置为半速率o,以1:1模式 ƒ 写入2'B11到30.1。13:12设置写入模式 ƒ 写入 2'B00至30.7。9:8将LS TX序列通道速率设置为全速率 ƒ 将2'B00写入30.7。1:0将LS RX序列通道速率设置为全速率
    •发出数据路径重置o将1'B1写入30.14 的问题.................3.
    •等待1000毫秒


    另外,您是否还想给我发送register channel_status_1的值?

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    感谢您的回复。

    1.我使用的是光纤。 同一卡在 10GBASE-KR模式下工作正常。

    2.我尝试过你的程序,但没有帮助。

    3.channel_status_1  

    第一读:0x340

    接下来的所有读数为:0x1743

    4.我的TLK初始化:

    { 0x1E,0x0000,0x8000},8000,//全局重置(第 TLK DS的41个)
    { 0x07,0x0000,0x2000},2000,//禁用自动协商
    {0x01,0x0096,0x0000},//禁用链接培训
    { 0x1E,0x0002,0x8357},8357,//将HS PLL乘数设置为10x,VCO在频率范围的下端运行(我也检查 了频率范围的下端)

    {0x1E,0x0003,0xA94D},//将HS_RATE_TX和HS_RATE_RX设置为半速率
    { 0x1E,0x0001,0x3000},3000,//设置模式1:1
    { 0x1E,0x0006,0xF115},//将LS PLL乘数设置为10x
    { 0x1E,0x0007,0xDC04},//将LS TX和LS RX系列信道速率设置为全速率

    { 0x1E,0x0004,0x6500},6500,// Serdes Rx前体均衡器选择:13/9光标振幅(第 TLK DS的45)。 eq[14..12]= 6。 ENTRACK[15]= 0
    {0x1E,0x0008,0x0100},//自适应LS_EQ (第 50个TLK DS)

    { 0x1E,0x0005,0x2000},2000,//更改为预强调[7..4]= 0。 POST Cursor [12..8]= 0
    { 0x01,0x00AB,0x0001},//启用FEC

    { 0x1E,0x000E,0x0008}//重置数据路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrei,

    对于XAUI至SFI/XFI操作,您需要将设备配置为10GBASE-KR模式,并禁用特定于背板以太网的功能,如第73条自动协商和10G链路培训。 为此,请按照以下步骤操作:

     

    1.重置设备(将1写入0x1E.0000位15或断言RESET_N引脚)

    2.确保参考时钟选择(156.25 MHz或312.5 MHz)正确–这是通过寄存器0x1E.001D位12 (默认为156.25 MHz)完成的。

    3.通过将1'b0写入07.0000 12位来禁用自动协商

    4.通过将16'h0000写入01.0096 来禁用链路培训

    5.将16'h03FF写入0x1E.8020。  这允许手动配置通常通过KR培训配置的链路设置。

    *** 6. 根据链路条件,您可能需要更改默认配置0x1E.0003和0x1E.0004。  对于光纤连接,我们通常建议将HS_ENTRACK (0x1E.0004位15)更改为1'B1,将HS_EQPRE (0x1E.0004位14:12)更改为3'B101。  这可能是一个起点,但您可能需要进行一些BER测试以优化值

    7.通过将1'B1写入0x1E.000E位3来重置数据路径。

    ***

    RX设置仍需要某种类型的调整。 您必须在这些设置期间花费时间,直到禁用链接培训功能时(大多数情况下)没有错误。

    HS_SERDES_CONTINT_1/2/3 (由于这是预先强调的,因此不是4,仅适用于铜链路,不适用于光纤链路)。

     

    首先关注:

    HS_ENTRACK

    HS_EQPRE

    hs_peak_disable

    HS_H1CDRMODE

     

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    非常感谢您迄今为止的支持。

    我认为存在误解,该卡现在在10GBASE-KR模式下工作,但我需要它在10G模式下工作(1对1模式,156.25 MHz REFCLK和3.125Gbps数据速率)。

    TLK初始化后,我读取 channel_status_1:0x1743。

    • HS_AZ_Done = 1,
    • HS_AGC_LOCKED = 0,
    • hs_channel_sync = 1,
    • hs_decode_invalid = 1,
    • TX_FIFO溢出= 1
    • LS_PLL_LOCK = 1,
    • HS_PLL_LOCK = 1

    当我将0x1写入0x1E.0004位6 ("HS_PEAD_DISABLE ")时,"HS_AGC_LOCKEed"更改为0x1 ("CHANGE_STATUS_1"为0x1F43)

    您建议我们接下来做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrei,

    很抱歉回复延迟。 对于10G通用,请将设备设置为此模式。 请确保已禁用链接培训和自动协商。 然后,选择用于3.125Gbps数据速率的SERDES PLL乘法器。

    谢谢!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

     我发现了问题。  

    我的卡有两个用于156.25 MHz的源时钟:一个用于FPGA,一个用于TLK1.0232万,

    因此,我们始终会收到 TX_FIFO溢出 = 1

    我将TLK参考时钟配置为 REFCLK1P/N,后者连接到FPGA。

    现在FPGA和TLK使用相同的时钟,一切现在都正常。

    感谢您的支持。