主题中讨论的其他部件: TFP401A, TFP401
大家好
您是否介意询问TFP401A-Q1?
您是否可以参考附件文件?
如果输入信号的水平时段(CLK值的8倍)除外, 则在消隐时间内,它会在Hsync处发生抖动。
例如,Htotal + 4clk -> Htotal - 4clk -> Htotal + 4clk,,
<问题>
是否正常现象?
如果不是正常操作,您能否告诉我们操作方法?
然后,如果我们提供的信息不够,你能告诉我们吗?
此致,
松本博塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
您是否介意询问TFP401A-Q1?
您是否可以参考附件文件?
如果输入信号的水平时段(CLK值的8倍)除外, 则在消隐时间内,它会在Hsync处发生抖动。
例如,Htotal + 4clk -> Htotal - 4clk -> Htotal + 4clk,,
<问题>
是否正常现象?
如果不是正常操作,您能否告诉我们操作方法?
然后,如果我们提供的信息不够,你能告诉我们吗?
此致,
松本博塔
Joel San
感谢您的回复与合作!
我们已向客户确认。
我们客户的EDID设置如下:
H分辨率[px] 720
V分辨率[Lines] 400
Pixelclock [MHz] 28.322
H频率 [kHz] 31.469
V-Frequency [Hz] 59.941
H同步极性 -
V-Sync-POLARITY +
H-总计 [DOTS ] 900
H-Blanking [dots ] 180
H-FrontPorch [DOTS ] 18.
H-Sync-width [dots ] 108.
H-Backdoor[ 点] 54.
V -总计 [行] 525
V-Blanking [Lines] 125.
V-FrontPorch [线条] 50.
V-Sync-width [Lines] 2.
V-Backdoor[ 线条] 73.
您是否在DE HIGH和DE LOW期间发送偶数个时钟?
->在DE HIGH和DE LOW之间,我们的客户 发送偶数个时钟。
TMDS数据流是否包含音频?
->不,不是
它是否在多个时钟频率下发生?
->28.322MHz和33.08MHz,如果同时存在多个时钟频率, 则会发生这种情况。
此致,
松本博塔