This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:消隐时间同步时抖动

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1, TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634364/tfp401a-q1-jitter-at-hsync-during-blanking-time

部件号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他部件: TFP401ATFP401

大家好

您是否介意询问TFP401A-Q1?

您是否可以参考附件文件?



   如果输入信号的水平时段(CLK值的8倍)除外,  则在消隐时间内,它会在Hsync处发生抖动。
例如,Htotal + 4clk -> Htotal - 4clk -> Htotal + 4clk,,

<问题>
是否正常现象?
如果不是正常操作,您能否告诉我们操作方法?
然后,如果我们提供的信息不够,你能告诉我们吗?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TFP401A仅对TMDS流中的内容进行反序列化,确保您的EDID设置正确。

    您是否在DE HIGH和DE LOW期间发送偶数个时钟?

    TMDS数据流是否包含音频?

    它是否发生在多p0le时钟频率?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel San

    感谢您的回复与合作!
    我们已向客户确认。

    我们客户的EDID设置如下:
    H分辨率[px]   720
    V分辨率[Lines] 400
    Pixelclock  [MHz] 28.322   
    H频率 [kHz] 31.469   
    V-Frequency [Hz] 59.941    
    H同步极性     -
    V-Sync-POLARITY     +
    H-总计     [DOTS ] 900
    H-Blanking  [dots ] 180
    H-FrontPorch [DOTS ]  18.
    H-Sync-width [dots ] 108.
    H-Backdoor[ 点]  54.
    V -总计     [行] 525
    V-Blanking  [Lines] 125.
    V-FrontPorch [线条] 50.
    V-Sync-width [Lines]  2.
    V-Backdoor[ 线条] 73.

    您是否在DE HIGH和DE LOW期间发送偶数个时钟?
    ->在DE HIGH和DE LOW之间,我们的客户 发送偶数个时钟。

    TMDS数据流是否包含音频?
    ->不,不是

    它是否在多个时钟频率下发生?
    ->28.322MHz和33.08MHz,如果同时存在多个时钟频率, 则会发生这种情况。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    TFP401A包含HSYNC再生电路,可能会在消隐期间导致此行为。 这需要与显示HSYNC抖动的Sil154互操作。 但是,Sil154已不再上市,因此大多数客户现在都在购买TFP401。 能否将设备交换至TFP401以确认是否再次出现此问题? 如果是重复的,则可能是由源引起的。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel San

    非常感谢您的回复!

    能否将设备交换至 TFP401 以确认是否再次出现此问题?
    ->好的,我们 让客户确认。

    我们想确认一点,以防万一。
    是否可以使用寄存器设置禁用此行为?
    否则,除非我们的客户使用TFP401 (不带A),否则会出现这种行为,对吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirotaka,  

    TFP401/A不支持通过 寄存器进行UP配置。 请尝试使用TFP401,它不应该有此行为。

    此致