This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:请求AR加载代码周期

Guru**** 2558470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634982/tps65982-asking-for-the-ar-loading-code-period

部件号:TPS6.5982万

大家好,
客户使用AR+982解决方案。 客户想知道AR可以从SPI闪存中将代码从哪个时间段中lavd?

绿色1或绿色2? 请突出显示AR加载SPI闪存代码的间隔。

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    RESETZ信号转至AR RESET_N信号,该信号是主电源重置。 从AR数据表中查看以下内容(请参阅第21页)。 这意味着每当RESETZ被驱动为低电平时,AR将被完全重置,并且每次撤消RESETZ时都会从闪存中重新加载代码。

    雅各布