您好,
我们在主板上安装了TPS6.5981万,并按如下所示刷新应用程序图像。
1.创建具有5V/2A接收器PDO的定制UFP设备映像,并生成完整的闪存映像(.bin文件)。
2.我们有总相Cheetah SPI主机适配器,该适配器连接到 TPS6.5981万的SPI启动存储器,并刷新了该.bin文件。 SPI线路仅连接到存储器和适配器(与TPS6.5981万隔离),而闪存和SPI存储器由3.3V单独供电。 之后,SPI线路连接 到TPS6.5981万并执行电源循环。
上述步骤是否正确地将应用程序映像加载到SPI内存并确保 正常运行? 但是,我们发现PD适配器未建立PD合同。 请您确认上述方法是否正确?
此致,
Manikandan