This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万:使用Cheetah SPI主机适配器进行固件编程

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641337/tps65981-firmware-programming-using-cheetah-spi-host-adapter

部件号:TPS6.5981万

您好,

我们在主板上安装了TPS6.5981万,并按如下所示刷新应用程序图像。

1.创建具有5V/2A接收器PDO的定制UFP设备映像,并生成完整的闪存映像(.bin文件)。

2.我们有总相Cheetah SPI主机适配器,该适配器连接到 TPS6.5981万的SPI启动存储器,并刷新了该.bin文件。 SPI线路仅连接到存储器和适配器(与TPS6.5981万隔离),而闪存和SPI存储器由3.3V单独供电。 之后,SPI线路连接 到TPS6.5981万并执行电源循环。

www.totalphase.com/.../

 上述步骤是否正确地将应用程序映像加载到SPI内存并确保 正常运行? 但是,我们发现PD适配器未建立PD合同。 请您确认上述方法是否正确?

此致,

Manikandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manikandan,

    您能否读回闪存内容并验证其是否正确写入?

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,Rahul,程序和验证已成功完成,我在日志中观察到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manikandan,

    你能和Aardvark一起试一次吗? 我们在内部使用Aardvark,这是我们的工具所支持的。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    好的,我已经订购了Aardvark和TPS6.5981万EVM以验证这一点。

    同时,我在下面附上了我的自定义应用程序项目文件。 您能否使用 TI应用定制器工具加载此项目并将其闪存至TPS6.5981万EVM? 接下来, 从SPI闪存回读并共享  .bin文件。 我可以使用Cheetah将该.bin文件加载到TPS6.5981万闪存中并验证其功能。

    e2e.ti.com/.../TPS6.5981万-HD3SS460-UFP-Only-20171121.pjt</s>2017.1121万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manikandan,

    您是否能够解决问题?

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,
    我们已通过Aardvark编程应用程序固件。 它不能使用Cheetah设备。

    谢谢。