This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:/RESET_IO的推荐工作电压是多少?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634758/ds125df1610-what-is-recommended-operation-voltage-of-reset_io

部件号:DS125DF1610

社区成员,您好!

请让我确认以下问题。

/RESET_IO的推荐工作电压是多少?

是否可以使用3.3V上拉电压?

SDA,SCL具有3.3V容限,这是很清楚的。但是/reset_IO容限也是吗? 在数据表中不清楚(SNLS482B)

如果不可能,会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RESET_IO_N仅为2.5V LVCMOS

    Rodrigo Natal
    HSSC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    请查看  数据表首页中的简化示意图(SNLS482B)

    我认为应该纠正/reset_IO的方向和上拉电压。