This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:与2.5V和3.3V单端LVCMOS接口

Guru**** 2874150 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634791/sn65cml100-interfacing-with-a-single-ended-lvcmos-at-2-5v-and-3-3v

部件号:SN65CML100

您好,

我通读了“E2E SN65CML100:对单端接口使用VBB”

1.请确认,仅使用VBB并在引脚B处提供1.4V的分压器就足够了,同时提供有关电阻值的任何建议?  23.3K和10k正常?  

2.我尝试在Hyperlynx中模拟这种情况,但最后不得不在A脚上加50欧姆的下拉电阻,以消除方波信号顶部和底部的主要噪音。  这是否为宜必思车型问题?

3.对于2.5V信号,分压器阈值1.4V是否需要更改?

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    1,10K和23.3K可用于除VBB电压,并获得1.4V电压。  这些值将导致电流< 400uA,因此可以将其连接到VBB。

    2. SN65CML100的输入具有高阻抗,它们需要外部端接。  如果没有端接,您看到的反射对于单端信号是正常的。

    3.它取决于驱动输入A的单端信号。 输入B应用的1.4V阈值电压通常适用于2.5V或3.3V单端信号,这些信号的VIL = 0.8V,VIH = 2.0V

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Lee,

    1.数据表显示单端LVPECL与VTT的端接为50欧姆,VTT定义为VCC-2V。 我是只使用R分配器来获得我的终止级别,还是需要使用VBB来实现这一目的?

    2.当我将3.3V LVCMOS信号应用到引脚2 (A)时,Hyperlynx出于某种原因正在反转我的信号。 如果我将其移至针脚B,则看起来正常。
    注意:我在另一个引脚上有一个分隔器,使用超大型内置电源,因为SN65CML100的超大型号上不存在VBB引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    1. VBB不能用于为LVPECL或任何其他接口开发终端电压。  它只是输入的参考电压。  如果您正在驱动LVPECL信号,您可以端接至VCC-2V (VTT)。  VTT必须能够吸收电流- VBB连接无法实现此功能,其限制为400uA或更低。  如果您使用LVCMOS驱动器驱动信号,我建议使用串联端接,而不是50欧姆至GND,以节省电源并确保CML100输入处的全摆动。

    2.我不知道为何会出现这种情况。  输入引脚A是"true"输入或"+"输入,因此不应出现反转。  使用内置电源电压来提供其他输入的参考是良好的。