This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:10/100/1000以太网PHY芯片速度10M操作

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633587/dp83867is-10-100-1000-ethernet-phy-chip-speed-10m-operation

部件号:DP8.3867万IS

您好,

目前,在使用自动协商时,它与10Base-T (通告)设备相链接,但这是数据包传输中的一个问题。

TX通常会熄灭,但RX似乎已损坏。

DP8.3867万IS 支持10Base-Te,而不是10Base-T

它与EEE相关,因此我们似乎 需要设置一些额外的设置来与仅支持10Base-T的设备进行通信

从下面的链路看,电压水平似乎较低。

https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/t/50.197万

在下面的文档中
10BaseT将使用10BaseT进行传输
10BASE-Te似乎使用10Base-Te进行传输。

我怀疑10Base-Te的RX可能无法正确识别10Base-T。

您可以查看一下吗?

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,您能否确认MAC层中还需要对10Base-Te的支持?
    10BASE-Te是IEEE8203.3az的EEE功能,它应支持低功率空闲等功能。
    如果有MAC需要的功能,我们应该检查MAC端的设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在星期二之前返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    当10Base-Te设备(DUT)连接到10Base-T设备时,DUT应该能够以10Base-Te模式链接并传输数据包。 客户是否使用SGMII模式? 他们是否清除了寄存器0x16F中的10M_SGMII_RATE_ADAPT位?

    此致,
    Aniruddha