请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IS 您好,
目前,在使用自动协商时,它与10Base-T (通告)设备相链接,但这是数据包传输中的一个问题。
TX通常会熄灭,但RX似乎已损坏。
DP8.3867万IS 支持10Base-Te,而不是10Base-T
它与EEE相关,因此我们似乎 需要设置一些额外的设置来与仅支持10Base-T的设备进行通信
从下面的链路看,电压水平似乎较低。
https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/t/50.197万
在下面的文档中
10BaseT将使用10BaseT进行传输
10BASE-Te似乎使用10Base-Te进行传输。
我怀疑10Base-Te的RX可能无法正确识别10Base-T。
您可以查看一下吗?
谢谢!
TS