请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB928Q-Q1 主题中讨论的其他部件: DS90UB927Q
工具/软件:Linux
我们使用ds90ub927&ds90ub928,有时ds90ub928输出黑电平视频,它无法从ds90ub927解码视频,我们尝试通过write ds90ub928重置寄存器重置ds90ub928,ds90ub928可以从ds90ub927解码视频。
当问题发生时,我们可以从ds90ub928测量时钟和一对数据,但面板是黑色的,我们将数据信号与黑电平数据进行比较,它们是相同的。
我们尝试让ds90ub928输出模式起作用。
出现问题时,控制路径始终正常工作(i2c),没有任何问题。
/还检查了位“oen/oen_sel/ control pin & register”,它与正常相同。
对发生的事情有什么想法吗?我们如何解决问题?