This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB928Q-Q1:ds90ub928输出黑电平图像,无法从ds90ub927解码视频

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643253/linux-ds90ub928q-q1-ds90ub928-output-black-level-image-it-can-not-decode-video-from-ds90ub927

部件号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB927Q

工具/软件:Linux

我们使用ds90ub927&ds90ub928,有时ds90ub928输出黑电平视频,它无法从ds90ub927解码视频,我们尝试通过write ds90ub928重置寄存器重置ds90ub928,ds90ub928可以从ds90ub927解码视频。

当问题发生时,我们可以从ds90ub928测量时钟和一对数据,但面板是黑色的,我们将数据信号与黑电平数据进行比较,它们是相同的。

我们尝试让ds90ub928输出模式起作用。

出现问题时,控制路径始终正常工作(i2c),没有任何问题。

/还检查了位“oen/oen_sel/ control pin & register”,它与正常相同。

对发生的事情有什么想法吗?我们如何解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请查看AV静音中的9.3 部分,如果您的视频中有一些特殊数据处于空白状态,该部分会导致黑色。 您可以尝试在串行器上设置门DE寄存器0x04[4]以阻止它。


    9.3 AV静音预防
    如果串行器在期间发送视频数据,DS90UB928Q-Q1可能会无意中进入AV静音状态
    具有特定数据模式(24'h66.6666万)的空白期(DE = L)。 设备进入AV静音状态后,
    设备会使音频和视频输出静音,从而导致黑屏。 设置门到寄存器
    串行器上的0x04[4]将阻止视频信号在空白时间间隔内发送。 这将确保
    正常操作期间未进入AV静音模式。
    如果发现意外的AV静音状态,建议检查的数据路径控制设置
    成对串行器。 无法从DS90UB928Q-Q1访问此设置。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们检查了喷油器0x04[位4]的门DE到0x90,但928有时也输出黑屏,还有其他想法吗?
    我们检查ds90ub927的数据路径控制寄存器,我们设置0x12: 0x00 ,0x1a: 0x00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以测量来自处理器的UB927输入数据? 是否有任何问题?

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们测量来自处理器的UB927输入数据,它保持正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.请提供您捕获的黑色视频数据?
    2.遇到黑屏问题时,可以转储UB927寄存器进行分析。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是928 ok寄存器转储
    
    v_interface # cat ds90ub9228_read
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x02
    ]读取928寄存器0x 2:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x03
    ]读取928寄存器0x 3:0xf8
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x04
    ]读取928寄存器0x 4:0xFE
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x05
    ]读取928寄存器0x 5:0x1E
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x06
    ]读取928寄存器0x 6:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x07
    ]读取928寄存器0x 7:0x18
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x08
    ]读取928寄存器0x 8:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x09
    ]读取928寄存器0x 9:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0a
    ]读取928寄存器0x A:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0B
    ]读取928寄存器0x b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0c
    ]读取928寄存器0x c:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0d
    ]读取928寄存器0x d:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0E
    ]读取928寄存器0x e:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0F
    ]读取928寄存器0x f:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x10
    ]读取928寄存器0x10:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x11
    ]读取928寄存器0x11:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x12
    ]读取928寄存器0x12:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x13
    ]读取928寄存器0x13:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x14
    ]读取928寄存器0x14:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x15
    ]读取928寄存器0x15:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x16
    ]读取928寄存器0x16:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x17
    ]读取928寄存器0x17:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x18
    ]读取928寄存器0x18:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x19
    ]读取928寄存器0x19:0x01
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1a
    ]读取928寄存器0x1a:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1b
    ]读取928寄存器0x1b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1c
    ]读取928寄存器0x1c:0x03
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1d
    ]读取928寄存器0x1d:0x2b
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1E
    ]读取928寄存器0x1E:0x39
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1f
    ]读取928寄存器0x1f:0x0D
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x20
    ]读取928寄存器0x20:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x21
    ]读取928寄存器0x21:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x22
    ]读取928寄存器0x22:0x40
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x23
    ]读取928寄存器0x23:0x10
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x24
    ]读取928寄存器0x24:0x08
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x25
    ]读取928寄存器0x25:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x26
    ]读取928寄存器0x26:0x83
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x27
    ]读取928寄存器0x27:0x84
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x28
    ]读取928寄存器0x28:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x29
    ]读取928寄存器0x29:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x2a
    ]读取928寄存器0x2a:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x2b
    ]读取928寄存器0x2b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x35
    ]读取928寄存器0x35:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x35
    ]读取928寄存器0x35:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x39
    ]读取928寄存器0x39:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x3a
    ]读取928寄存器0x3a:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x3b
    ]读取928寄存器0x3b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x41
    ]读取928寄存器0x41:0x03
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x44
    ]读取928寄存器0x44:0x60
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x45
    ]读取928寄存器0x45:0x88
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x49
    ]读取928寄存器0x49:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x4b
    ]读取928寄存器0x4b:0x08
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x56
    ]读取928寄存器0x56:0x08
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x64
    ]读取928寄存器0x64:0x10
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x65
    ]读取928寄存器0x65:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x66
    ]读取928寄存器0x66:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x67
    ]读取928寄存器0x67:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x6e
    ]读取928寄存器0x6e:0x01
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x6f
    ]读取928寄存器0x6f:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x02
    ]读取寄存器927 0x 2:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x03
    ]读取寄存器927 0x 3:0xda
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x04
    ]读取寄存器927 0x 4:0x80
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x05
    ]读取寄存器927 0x 5:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x06
    ]读取寄存器927 0x 6:0x58
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x07
    ]读取寄存器927 0x 7:0x38
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x08
    ]读取寄存器927 0x 8:0x38
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x09
    ]读取寄存器927 0x 9:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0a
    ]读取寄存器927 0x A:0x02
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0B
    ]读取寄存器927 0x b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0c
    ]读取寄存器927 0x c:0x07
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0d
    ]读取寄存器927 0x d:0x25
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0E
    ]读取寄存器927 0x e:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0F
    ]读取寄存器927 0x f:0x0B
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x10
    ]读取寄存器927 0x10:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x11
    ]读取寄存器927 0x11:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x12
    ]读取寄存器927 0x12:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x13
    ]读取寄存器927 0x13:0x10
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x14
    ]读取寄存器927 0x14:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x15
    ]读取寄存器927 0x15:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x16
    ]读取寄存器927 0x16:0xFE
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x17
    ]读取寄存器927 0x17:0x9e
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x18
    ]读取寄存器927 0x18:0xa1
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x19
    ]读取寄存器927 0x19:0xA5
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1a
    ]读取寄存器927 0x1a:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1b
    ]读取寄存器927 0x1b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1c
    ]读取寄存器927 0x1c:0x0E
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1d
    ]读取寄存器927 0x1d:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1E
    ]读取寄存器927 0x1E:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1f
    ]读取寄存器927 0x1f:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x20
    ]读取寄存器927 0x20:0x03
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x64
    ]读取寄存器927 0x64x:0x10
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x65
    ]读取寄存器927 0x65x:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x66
    ]读取寄存器927 0x66x:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x67
    ]读取寄存器927 0x67x:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x70
    ]读取寄存器927 0x70:0x5d
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x71
    ]读取寄存器927 0x71:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x72
    ]读取寄存器927 0x72:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x73
    ]读取寄存器927 0x73:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x74
    ]读取寄存器927 0x74:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x75
    ]读取寄存器927 0x75:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x76
    ]读取寄存器927 0x76:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x77
    ]读取寄存器927 0x77:0x5d
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x78
    ]读取寄存器927 0x78:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x79
    ]读取寄存器927 0x79:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x7a
    ]读取寄存器927 0x7a:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x7B
    ]读取寄存器927 0x7B:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x7c
    ]读取寄存器927 0x7c:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x7d
    ]读取寄存器927 0x7d:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0xc6
    ]读取寄存器927 0xc6:0x21
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0xc7
    ]读取寄存器927 0xc7:0x00




    以下是NG寄存器转储
    /sys/priv_interface # cat ds90ub9228_read
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x02
    ]读取928寄存器0x 2:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x03
    ]读取928寄存器0x 3:0xf8
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x04
    ]读取928寄存器0x 4:0xFE
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x05
    ]读取928寄存器0x 5:0x1E
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x06
    ]读取928寄存器0x 6:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x07
    ]读取928寄存器0x 7:0x18
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x08
    ]读取928寄存器0x 8:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x09
    ]读取928寄存器0x 9:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0a
    ]读取928寄存器0x A:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0B
    ]读取928寄存器0x b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0c
    ]读取928寄存器0x c:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0d
    ]读取928寄存器0x d:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0E
    ]读取928寄存器0x e:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x0F
    ]读取928寄存器0x f:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x10
    ]读取928寄存器0x10:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x11
    ]读取928寄存器0x11:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x12
    ]读取928寄存器0x12:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x13
    ]读取928寄存器0x13:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x14
    ]读取928寄存器0x14:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x15
    ]读取928寄存器0x15:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x16
    ]读取928寄存器0x16:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x17
    ]读取928寄存器0x17:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x18
    ]读取928寄存器0x18:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x19
    ]读取928寄存器0x19:0x01
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1a
    ]读取928寄存器0x1a:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1b
    ]读取928寄存器0x1b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1c
    ]读取928寄存器0x1c:0x03
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1d
    ]读取928寄存器0x1d:0x2b
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1E
    ]读取928寄存器0x1E:0x39
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x1f
    ]读取928寄存器0x1f:0x0D
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x20
    ]读取928寄存器0x20:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x21
    ]读取928寄存器0x21:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x22
    ]读取928寄存器0x22:0x40
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x23
    ]读取928寄存器0x23:0x10
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x24
    ]读取928寄存器0x24:0x08
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x25
    ]读取928寄存器0x25:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x26
    ]读取928寄存器0x26:0x83
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x27
    ]读取928寄存器0x27:0x84
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x28
    ]读取928寄存器0x28:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x29
    ]读取928寄存器0x29:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x2a
    ]读取928寄存器0x2a:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x2b
    ]读取928寄存器0x2b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x35
    ]读取928寄存器0x35:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x35
    ]读取928寄存器0x35:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x39
    ]读取928寄存器0x39:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x3a
    ]读取928寄存器0x3a:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x3b
    ]读取928寄存器0x3b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x41
    ]读取928寄存器0x41:0x03
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x44
    ]读取928寄存器0x44:0x60
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x45
    ]读取928寄存器0x45:0x88
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x49
    ]读取928寄存器0x49:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x4b
    ]读取928寄存器0x4b:0x08
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x56
    ]读取928寄存器0x56:0x08
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x64
    ]读取928寄存器0x64:0x10
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x65
    ]读取928寄存器0x65:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x66
    ]读取928寄存器0x66:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x67
    ]读取928寄存器0x67:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x6e
    ]读取928寄存器0x6e:0x01
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x2C reg 0x6f
    ]读取928寄存器0x6f:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x02
    ]读取寄存器927 0x 2:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x03
    ]读取寄存器927 0x 3:0xda
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x04
    ]读取寄存器927 0x 4:0x80
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x05
    ]读取寄存器927 0x 5:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x06
    ]读取寄存器927 0x 6:0x58
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x07
    ]读取寄存器927 0x 7:0x38
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x08
    ]读取寄存器927 0x 8:0x38
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x09
    ]读取寄存器927 0x 9:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0a
    ]读取寄存器927 0x A:0x02
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0B
    ]读取寄存器927 0x b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0c
    ]读取寄存器927 0x c:0x07
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0d
    ]读取寄存器927 0x d:0x25
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0E
    ]读取寄存器927 0x e:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x0F
    ]读取寄存器927 0x f:0x0B
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x10
    ]读取寄存器927 0x10:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x11
    ]读取寄存器927 0x11:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x12
    ]读取寄存器927 0x12:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x13
    ]读取寄存器927 0x13:0x10
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x14
    ]读取寄存器927 0x14:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x15
    ]读取寄存器927 0x15:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x16
    ]读取寄存器927 0x16:0xFE
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x17
    ]读取寄存器927 0x17:0x9e
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x18
    ]读取寄存器927 0x18:0xa1
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x19
    ]读取寄存器927 0x19:0xA5
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1a
    ]读取寄存器927 0x1a:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1b
    ]读取寄存器927 0x1b:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1c
    ]读取寄存器927 0x1c:0x0E
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1d
    ]读取寄存器927 0x1d:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1E
    ]读取寄存器927 0x1E:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x1f
    ]读取寄存器927 0x1f:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x20
    ]读取寄存器927 0x20:0x03
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x64
    ]读取寄存器927 0x64x:0x10
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x65
    ]读取寄存器927 0x65x:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x66
    ]读取寄存器927 0x66x:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x67
    ]读取寄存器927 0x67x:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x70
    ]读取寄存器927 0x70:0x5d
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x71
    ]读取寄存器927 0x71:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x72
    ]读取寄存器927 0x72:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x73
    ]读取寄存器927 0x73:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x74
    ]读取寄存器927 0x74:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x75
    ]读取寄存器927 0x75:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x76
    ]读取寄存器927 0x76:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x77
    ]读取寄存器927 0x77:0x5d
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x78
    ]读取寄存器927 0x78:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x79
    ]读取寄存器927 0x79:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x7a
    ]读取寄存器927 0x7a:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x7B
    ]读取寄存器927 0x7B:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x7c
    ]读取寄存器927 0x7c:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0x7d
    ]读取寄存器927 0x7d:0x00
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0xc6
    ]读取寄存器927 0xc6:0x21
    ]ds90ub927q_read -读取i2c设备0x0c reg 0xc7
    ]读取寄存器927 0xc7:0x00
    着装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当显示面板为黑色时,只有时钟和1个LVDS数据有输出,其他3个LVDS数据通道没有输出? UB928锁销是高还是低?

    此致,
    Steven