This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E1B04:无法通过20kV接触放电ESD保护TUSB4041I

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TPD1E1B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641865/tpd1e1b04-can-not-protect-tusb4041i-with-20kv-contact-discharge-esd

部件号:TPD1E1B04
主题中讨论的其他部件:TUSB4041IStrike

大家好,团队

我的车载信息娱乐系统客户正在其产品中使用TPD1E1B04和TUSB4041I。 8个TPD1E1B04插在TUSB4041I所有4个下行端口的DP和DM引脚上。 客户使用ESD枪触点放电USB插座的D+和D-引脚(连接到TUSB4041I的DP和DM引脚)上的20kV ESD。 TUSB4041I的相应DP和DM引脚将断开,但TPD1E1B04仍正常。

TPD1E1B04可以承受30kV触点放电,为什么在20kV触点放电时不能保护TUSB4041I?

客户的测试方法是否正确?

是否有任何改进性能的建议?

谢谢

Kevin Zhang

华南模拟FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    我对答复的拖延表示歉意。

    发生的情况是,TPD1E1B04的钳位电压高于TUSB4041I的要求。

    您要通过的kV水平是多少?

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron

    客户通常测试8kV。 它们只是提高级别以保证可靠性。

    情况如下:

    客户正在之前市场的信息娱乐系统中使用TUSB4041I。 下游端口(引脚33 D+和引脚34 D-)连接到外部T形盒。 该产品是批量生产的,他们发现三台TUSB4041I在最终客户的汽车中出现故障。 引脚33和引脚34在2个故障单元中与GND进行光接,引脚33和引脚34在1个故障单元中短接在一起。

    以下是 这两 个单位的FA报告。 第三个单位仍在FA项下。

    e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_1709_2D00_00009.pdf</s>0.0009万

    e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_1710_2D00_00243.pdf</s>0.0243万

    以下是客户示意图:

    e2e.ti.com/.../TUSB4041I-Schematic.pdf

    客户最初使用MLP7进行ESD保护。 以下是MLP7的数据表:

    e2e.ti.com/.../Bus_5F00_Elx_5F00_DS_5F005F00_0603ESDA_2D00_MLP.pdf

    由于MLP7的夹持电压为35V,太高,我推广TPD1E1B04。

    您认为失败的可能原因是什么?

    TPD1E1B04是否适用于此应用程序并可以解决此问题?

    还有更好的建议吗?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,
    我对答复的拖延表示歉意。
    所以我误解了您的第一个问题,我认为您的意思是TPD1E1B04不能提供保护。 我相信它会起到保护作用,我相信0603ESDA-MLP之所以不能提供保护,是因为正如您所说,夹持电压过高。 该设备的夹持电压之所以如此高,是因为故障电压为30V。
    TPD1E1B04的钳位电压在16A TLP下为8.5V,即~8kV ESD Strike。 但是,TPD1E1B04在0402封装中,而不是0603

    如果您需要其他信息,请告诉我。

    此致,
    Cameron