请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB948-Q1 您好,专家,
我的项目将选择面板侧的数字MIC,我可以将DMIC连接到DS90UB948吗?
因为数据表显示了I2S支持dout。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
我的项目将选择面板侧的数字MIC,我可以将DMIC连接到DS90UB948吗?
因为数据表显示了I2S支持dout。 谢谢!
您好!
我可以加入主题吗?
我们将DS90UB948与D类功率放大器结合使用。 TAS5760。
它要求:
MCLK-主时钟
SCLK-位时钟
LRCK - Word选择时钟
SDIN-数据线
因此,我们建议,我们必须以这样的方式使用Deserializer的引脚:
DS90UB948 | TAS5760
1. MCLK 至MCLK
2. I2S_CLK至SCLK
3. SWC 至LRCK
4. SDOUT 至SDIN
所以,我看到,我们有PIN,这是主模式或从模式。
据我所知- MCLK和SDOUT始终生成信号,与主/从模式无关。
但我们需要使用I2S_WC和I2S_CLK。 因此我们需要通过寄存器激活它们并与主PIN一起使用?
感谢您的关注。