This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:它是否支持I2S DIN和DOUT?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636339/ds90ub948-q1-does-it-support-i2s-din-and-dout

部件号:DS90UB948-Q1

您好,专家,

我的项目将选择面板侧的数字MIC,我可以将DMIC连接到DS90UB948吗?

因为数据表显示了I2S支持dout。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,
    否,请参阅D/S描述。

    从模式本地I2S通道引脚(通过寄存器编程的引脚功能)-布局注释:对于未使用的I2S输出,系紧
    至外部下拉列表
    I2S_WC
    (GPIO7_REG)
    14多功能
    销钉
    O,LVCMOS
    从属模式I2S字时钟输出。
    (PIN与GPIO7_REG共享)
    I2S_CLK
    (GPIO8_REG)
    13多功能
    销钉
    O,LVCMOS
    从属模式I2S时钟输出。
    (PIN与GPIO8_REG共享)
    I2S_DA
    (GPIO6_REG)
    12多功能
    销钉
    O,LVCMOS
    从属模式I2S数据输出。
    (PIN与GPIO6_REG共享)
    I2S_DB
    (GPIO5_REG)
    11多功能
    销钉
    O,LVCMOS
    从属模式I2S数据输出。
    (PIN与GPIO5_REG共享)
    I2S_DC
    (GPIO2_REG)
    10多功能
    销钉
    O,LVCMOS
    从属模式I2S数据输出。
    (PIN与GPIO2共享)
    I2S_DD
    (GPIO3_REG)
    9多功能
    销钉
    O,LVCMOS
    从属模式I2S数据输出。
    (PIN与GPIO3共享)
    主模式本地I2S通道引脚(通过寄存器编程的引脚功能)-布局注释:对于未使用的GPIO,请与关联
    外部下拉列表
    SWC
    (GPIO1)
    8多功能
    销钉
    O,LVCMOS
    主模式I2S字时钟输出。
    (PIN与GPIO1共享)
    SDOUT
    (GPIO0)
    7多功能
    销钉
    O,LVCMOS
    主模式I2S数据输出。
    (PIN与GPIO0共享)
    MCLK
    (GPIO9)
    15多功能
    销钉
    O,LVCMOS
    主模式I2S系统时钟输出。
    (PIN与GPIO9共享)


    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以加入主题吗?

    我们将DS90UB948与D类功率放大器结合使用。 TAS5760。

    它要求:

    MCLK-主时钟

    SCLK-位时钟

    LRCK - Word选择时钟

    SDIN-数据线

    因此,我们建议,我们必须以这样的方式使用Deserializer的引脚:

    DS90UB948 | TAS5760

    1. MCLK     至MCLK

    2. I2S_CLK至SCLK  

    3. SWC      至LRCK

    4. SDOUT  至SDIN

    所以,我看到,我们有PIN,这是主模式或从模式。

    据我所知- MCLK和SDOUT始终生成信号,与主/从模式无关。

    但我们需要使用I2S_WC和I2S_CLK。  因此我们需要通过寄存器激活它们并与主PIN一起使用?

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,
    请为您的问题创建一个新的E2E线程,以便由合适的专家正确解决。