This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HVDA551-Q1:差分输出信号的最大上升和下降时间(CANH&A;CANL)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: HVDA551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632606/hvda551-q1-the-maximum-rise-and-fall-time-of-differential-output-signal-canh-canl

部件号:HVDA551-Q1

大家好,

     HVDA551-Q1 差分输出信号的最大上升和下降时间是否可与客户共享? 数据表仅提及这些规格的典型值。

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    在数据表中,使用以下电路测量CANH和CANL的上升和下降时间:

    总线上有60欧姆端接电阻和100pF。 实际最大值和最小值取决于应用程序以及所需的负载量(总线上的收发器数量,过滤等),但 我已从特征批次中找到此负载情况的最大和最小上升时间值

    • -40C:最小值- 2.77ns;最大值- 26ns  
    • 25C:最小值- 23ns;最大值- 34ns
    • 125C:最小值- 24ns;最大值- 36ns

    由于差分上升时间是由驱动的,因此这是一个可以确定特征的参数。 由于差分下降时间仅受设备输入电容和阻抗以及电缆电容的影响,并且由于定义了用于测量数据表中此参数的电路,因此给出了此值,因此在特征参数数据中看不到下降时间。

    一般而言,总线自身的负载(电容和电阻)对上升和下降时间的影响大于器件固有的任何因素,这就是为什么您在数据表中看不到此参数的最大值或最小值。 上升和下降时间受消息速率以及分配给您的回路延迟的限制,而不是由规范定义。

    如果您对总线信号或CAN还有其他问题,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

      感谢您的支持。

      我们是否有HVD551Q1可以接受的最大负载(电阻器和电容器)数据,高负载是否会导致输出失真?

      客户想知道他们应该遵循的最大上升和下降时间(125kbps、250kbps、500kbps、1Mbps数据速率)?

    此致,

    尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    最大总线阻抗取决于驱动器在终端电阻上提供5伏差分信号的能力,终端电阻由CAN规格定义,并在总线上漏电/漏电。 泄漏电流是总线上收发器的输入电阻的结果,因此您只能选择并行节点的数量。 不同的收发器具有不同的输入电阻,但大多数现代收发器允许在一条总线上至少使用120个不同的节点。

    因此,当以显性行驶时,HVDA551-Q1上的驱动器在正常模式下的5V时具有最大70mA的输出电流能力。 如果超过70mA,设备将开始在总线上驱动5V差分信号时出现问题。

    对于总线电容,贡献将来自总线上的每个收发器,以及它们之间的距离,任何引脚,连接器,迹线,任何滤波或保护设备以及总线上的任何其他物理连接。 没有需要注意的特定值,但电容过大会使从动边缘四舍五入,并导致下降边缘衰减速度过慢。

    此处提供了详细的应用说明 ,详细介绍了这方面的信息,总线电容也位于此处。

    有关最大上升和下降时间,请查看  此帖子以了解说明,但通常情况下,转换应在位宽度的25 % 内进行。 即对于125kbps,位宽是8us,因此波形需要在2us内从隐性转换到显性,对于250kbps,它应该在1us内转换,对于500kbps,它将是500ns,对于1Mbps,它将是250ns。 我在本文前面链接的应用说明也谈到了比特定时要求。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,