请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB953-Q1 主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1, DS90UB933-Q1, DS90UB913A-Q1, DS90UB914A-Q1
您好,
我们的客户希望了解DS90UB 9539.13933934亿 914和954-Q1之间的兼容性。
(1)我们是否可以将DS90UB914-Q1934-Q1与DS90UB9053-Q1配合使用?
(2) 如果是,请告诉我您是如何检查兼容性的?
(3)在数据表中,DS90UB954-Q1可与DS90UB913A-Q1和DS90UB933-Q1通信。
能否告诉我您是如何检查兼容性的?
如果您与您分享任何数据,我将不胜感激。
此致,
柳枝