This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:与DS90UB914A-Q1通信

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB933-Q1, DS90UB913A-Q1, DS90UB953-Q1, DS90UB914A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629744/ds90ub953-q1-communicate-with-ds90ub914a-q1

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1DS90UB933-Q1DS90UB913A-Q1DS90UB914A-Q1

您好,

我们的客户希望了解DS90UB 9539.13933934亿 914和954-Q1之间的兼容性。

(1)我们是否可以将DS90UB914-Q1934-Q1与DS90UB9053-Q1配合使用?
(2) 如果是,请告诉我您是如何检查兼容性的?
(3)在数据表中,DS90UB954-Q1可与DS90UB913A-Q1和DS90UB933-Q1通信。
   能否告诉我您是如何检查兼容性的?

如果您与您分享任何数据,我将不胜感激。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,柳枝,

    请参阅下面的评论。

    (1) 我们是否可以将DS90UB914-Q1934-Q1与DS90UB9053-Q1配合使用?
    (2) 如果是,请告诉我您是如何检查兼容性的?
    -953尚未上市,请联系当地的TI现场支持,了解这两个问题。

    (3) 在数据表中,DS90UB954-Q1可与DS90UB913A-Q1和DS90UB933-Q1通信。
    能否告诉我您是如何检查兼容性的?
    答 背面通道必须通过寄存器0x58[2:0]=000进行配置
    B. FPD-Link III输入模式必须通过寄存器0x6D[1:0]进行配置,通常设置为10或11

    此致,
    Mandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mandeep San:

    由于已找到DS90UB953-Q1,请告诉我(1)和(2)的回复。
    在数据表P.66中,有的链接
    "DS90UB953和DS90UB914/934/964 (SNLA270)的DVP兼容模式"。
    但我无法访问此文档。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)我们是否可以将DS90UB914-Q1934-Q1与DS90UB9053-Q1配合使用?
    答 假设您指的是DS90UB914A-Q1,而不是DS90UB914-Q1,则为"是"。 DS90UB953-Q1向后兼容这些Deserialzers。
    (2)如果是,请告诉我您是如何检查兼容性的?
    编辑:b. 有一份文件正在定稿 (SNLA270),应 在本周结束前可在网上查阅。 它将说明如何设置兼容性。