This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:偏移电压

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637242/pca9306-q1-offset-voltage

部件号:PCA9306-Q1

[ PCA9306-Q1 ]偏移电压

您好,

我的客户一直在他们的主板上测试PCA9306-Q1,到目前为止它工作正常。
但是,他们发现了一个潜在的故障设备,该设备会显示意外的偏移电压,并进行电压电平转换操作。
请参阅下面的波形。




*单个潜在故障设备
*引脚4 (sda1)波形
*约1.1V偏移
*引脚5 (sda2)显示类似的偏移电压。

其他调查结果
*客户已将此设备更换为其他设备,但此行为已消失。
(此行为仅在此表单上出现。)

*从  所有引脚的初始曲线示踪剂测试到VREFx和GND,无明显的短模式。
(注意:没有对已知良好的设备进行比较,因为我们没有它。)


根据上述信息,我仍然怀疑客户的此静态装置组件出现故障。
您对此行为还有其他想法吗?
如果您从PCA的级别转换操作中对此进行评论,我们将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:
    我们是否有一个示意图? 如果部件可能损坏,我担心他们连接的部件不正确,这可能会导致损坏。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis,

    这是我对客户原理图的了解...


    感谢您的支持。
    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ken:

    我看不出有什么完全错误的。  我可能建议在Vref2/EN引脚上放置一个去耦合盖(0.01uF),以确保参考正确去耦合。  他们是否只在一个板上看到了这种情况?  如果是,当使用另一个主板来查看是主板问题还是部件问题时,问题是否出在主板或IC?  如果它跟随IC,则可能是您的部件损坏,这可能是在处理或其他虚假事件中发生的。  我们可以在部件上执行FA以进行验证。

    Francis Houde。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Francis

    我可以在SCL1/sda1和SCL2/sda2之间执行额外的曲线轨迹分析。
    (参考GND完成的初始曲线轨迹分析。)

    我不知道内部开关(可能是具有主体二极管的N-ch MOSFET)是否有任何损坏。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kenichiro:
    检查后,您发现了什么?
    Francis Houde