Other Parts Discussed in Thread: DS26C31T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS26C31T 大家好,
我的客户想知道DS26C31T的最大工作频率,所以搜索后才知道
在E2E(*1)上,我告诉客户最大工作频率是15MHz。
然后,客户要求提供相关材料。
您是否有任何可以提供的材料?
此致,
Fumio Nakano
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Fumio,
您可以通过查看数据表第6页上的7.4 开关特性来确定最大工作频率。
进一步了解数据表第11页上的图25
如果这对您有帮助,请告诉我。
此致
迪尔克