This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0002万:用于4:1位交错模式或3:1模式以添加TMDS-Clk信号

Guru**** 1202540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640868/tlk10002-use-in-4-1-bit-interleave-mode-or-in-3-1-mode-to-add-the-tmds-clk-signal

部件号:TLK1.0002万
主题中讨论的其他部件:TLK1.0022万

我们将使用TLK1002对HDMI/DVI信号的TMDS线路执行序列化/反序列化, 但有几个问题:   

 

1.       TLK1.0022万数据表的计时示例显示高速线侧速率为低速线侧速率的4倍(4:1),3倍(3:1)或2倍(2:1)。

如果使用8b/10b编码器,是否应按照10/8 系数乘以高速线路侧?

 是否支持位交错模式和8b/10b编码?

2.      我的应用是DVI接口TMDS信号聚合/去聚合。 由于TMDS由3个数据信号(RGB组件)及其同步像素时钟组成,因此它并不是串行通道的聚合,但我认为它可以通过以下两种方式实现:

 

A)     要在4:1位交错模式下使用TLK1.0022万,并将像素时钟信号插入为第四条通道:

TMDS时钟频率为TMDS信号数据速率的1/10,因此可以将其视为1/5数据速率信号。 ¿TMDS-Clk是否可以在TLK1.0022万-Tx设备上过采样,然后在TLK1.0022万-Rx设备中恢复?

 

 

B)     要以3:1模式使用TLK1.0022万,请强制像素时钟作为高速线路侧时钟的参考,并从RX恢复时钟再次生成像素时钟:

IE:分辨率XGA (1024x768@60Hz)=> TMDS_SIGNALS数据速率= 0,65Gbps,TMDS_Clock = 65MHz。

低速SERDES (0,65Gbps)应以四分之一的速度工作,高速SERDES (1,95Gbps)也应以四分之一的速度工作。 低速PLL乘法器可以是8倍,高速PLL可以是12倍。

因此,所需的参考时钟将为(0,65Gbps x 2/8)=(TMDS_Clock x 5/2)。

在RX上,我们可以使用HS_RXBCLK = High_speed_data_rate /20,然后再次生成TMDS_clock = HS_RXBCLK x3/2。  

 

 

              TLK10.0022万在此应用程序中是否正常工作? 您能否提供任何建议?

 

 提前感谢

 Gabriel Cutillas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    我们正在调查您的问题,并将很快提供建议。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    有关上述问题,请查看以下附加图片:

    1.

    2.a)

    2.b)

    非常感谢您的支持。

    此致,

    此致,

    Massimiliano de Cristofaro

    德州仪器(TI) FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    很抱歉回复延迟。 TLK1.0022万是链路聚合器设备,小组在使用RTMed之前使用TMDS数据成功地执行了一些实验室测试。
    8b/10b编码不支持位交错模式,而8b/10b编码则支持字词交错模式。 请让我与团队核实过去是否实施过此类应用程序。 我会尽快回来回答问题。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    有什么新闻要转发给设计项目?
    此致,
    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gabriel:

    根据在该设备中工作的设计/应用程序团队的说法,虽然LS SerDes不是无差错的,但他们让它"正常工作"。 此外,他们在配置例行程序以锁定车道方向时也遇到了问题。 它不是自动的,即插即用的。 TX和RX设备必须按特殊的启动顺序进行,以首先找到通道方向,然后用户可以切换到HDMI的正常模式。 因此,他们从未开发过应用手册,因为它似乎不可用。 当然,DP的工作原理很好,因为8b/10b,但TMDS正好相反;它实际上有针对性地对信号进行编码,以最大程度地减少SerDes喜欢的交换活动(最小化转换差分信号)。 因此,此设备不适合此类应用。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,
    Gabriel