请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 大家好,
我的客户想确定TUSB9261数据表5 SPI_DATA_In设置时间值22ns是否正确。
客户表示如下。
通用SPI-flash设备在时钟的下降边缘及其最大输出上输出数据
延迟时间一般为8ns。 TUSB9261接收时钟上升沿的数据。
当周期时间SPICLK为53.3ns时,伙伴SPI-FLASH设备输出延迟时间必须为最大值
4.65ns(=53.3ns/2 - 22ns)。 因此,通用SPI-flash设备不能是TUSB9261合作伙伴。
设置时间值22ns是否为打字错误? 如果是打字错误,最长设置时间是多少?
请告诉我答案。
此致,
Fumio Nakano