This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SPI_DATA_In设置时间

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643509/tusb9261-spi_data_in-setup-time

部件号:TUSB9261

大家好,

我的客户想确定TUSB9261数据表5 SPI_DATA_In设置时间值22ns是否正确。

客户表示如下。
 通用SPI-flash设备在时钟的下降边缘及其最大输出上输出数据
 延迟时间一般为8ns。 TUSB9261接收时钟上升沿的数据。
 当周期时间SPICLK为53.3ns时,伙伴SPI-FLASH设备输出延迟时间必须为最大值
 4.65ns(=53.3ns/2 - 22ns)。 因此,通用SPI-flash设备不能是TUSB9261合作伙伴。
 设置时间值22ns是否为打字错误? 如果是打字错误,最长设置时间是多少?

请告诉我答案。


此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fumio:

    感谢您联系TI以获得有关此器件的支持,我们正在研究您的问题,并将尽快向您发送我们的意见。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto San,您好!

    感谢您的及时回复。
    我将等待您的评论。

    此致,
    Fumio Nakano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Fumio-san:

    您可以使用10ns进行设置和保持。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto San,您好!

    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano