This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:清除IntEvent1和IntEvent2的方法不同

Guru**** 2462530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630929/tps65982-difference-in-method-of-clearing-intevent1-and-intevent2

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户希望澄清  IntEvent1和IntEvent2之间的区别。 他们在主机接口指南解释中发现了一些不明确的要点。 请告诉我IntEvent1和IntEvent2在清除过程中的区别。

1. InterruptAck是否仅影响IntEvent1?
2.如果是,是否有方法清除IntEvent2 (IntClear2除外)?

此致,
Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高桥三

    TPS6.5982万具有双I2C总线,每个总线都具有可配置的地址- I2C端口1由I2C_sda1,I2C_SCL1和I2C_IRQ1Z引脚组成。 I2C端口2由I2C_sda2,I2C_SCL2和I2C_IRQ2Z引脚组成。 这些接口提供有关TPS6.5982万的一般状态信息,以及控制TPS6.5982万行为的能力,并提供有关在USB-C插座上检测到的连接以及支持与所连接设备,支持BMC USB-PD的电缆或两者之间的通信的信息。

    IntEvent1,IntMask1和IntClear1对应于I2C端口1。

    请在主机接口指南中指明客户不清楚的内容,我将为您提供帮助。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kumar-san,

    感谢您对此问题的及时回复。

    我的客户将IRQ2与IRQ1分开用于硬件中断,以最大程度地减少延迟。 在其系统中,I2C端口仅连接到EC。 因此他们希望通过port1 I2C通信清除IRQ2上的事件。

    他们希望使用InterruptAck位清除IRQ2事件,但主机接口指南显示:
    设置时>InterruptAck,使IntMask1值写入IntClear1 (清除所有中断事件)。

    因此,他们想要澄清Clear函数是否仅对IntEvent1有效。 或寻找IRQ2的类似功能。

    1. InterruptAck是否仅影响IntEvent1?
    2.如果是,是否有方法清除IntEvent2 (IntClear2除外)?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kumar-san,

    你可以给我什么意见吗?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高桥三

    A1:是-它仅适用于I2C端口1。
    解答2:否-应使用IntClear2寄存器清除IntEvent2。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi San,我要结束这个线程-要了解有关该主题的其他问题,请启动一个新线程,并参考当前线程,以便我们更好地跟踪它。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kumar-san,

    抱歉,我忘记关闭此线程,我很快就会关闭。

    此致,
    Takashi Onawa