请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 大家好,
我的客户希望澄清 IntEvent1和IntEvent2之间的区别。 他们在主机接口指南解释中发现了一些不明确的要点。 请告诉我IntEvent1和IntEvent2在清除过程中的区别。
1. InterruptAck是否仅影响IntEvent1?
2.如果是,是否有方法清除IntEvent2 (IntClear2除外)?
此致,
Takashi Onawa