This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD082:用于SN65MLVD082的IBIS模拟

Guru**** 2929570 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD082, SN65MLVD204B, SN65MLVD206B, SN65MLVD206, SN65MLVD200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641835/sn65mlvd082-ibis-simulation-for-sn65mlvd082

线程中讨论的其他部件:SN65MLVD082SN65MLVD204BSN65MLVD206BSN65MLVD206SN65MLVD200

器件型号:SN65MLVD082

尊敬的技术支持团队:

SN65MLVD082数据表显示,通过多点拓扑可以实现32个节点(最大)。

您能否共享TI的32节点IBIS模拟结果和拓扑?

如果您有 其他设备(如 SN65MLVD204B和SN65MLVD206B)的结果,是否可以共享它们?

我想知道您要模拟类型1或类型2。

 我们的客户一直在尝试使用19个节点的IBIS模拟,但结果 不好。

因此,他们想参考TI的拓扑结构,它满足32个节点的需求。

■模拟条件

节点:19节点

终端寄存器:100Ω 两端

线长度:约为420 mm

驱动程序:机具拓扑中心

目标IBIS模型:SN65MLVD082

https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/SN65MLVD082_5F00_IBIS-Model_5F00_SLLC174.zip

模拟工具:signoise (Cadence)

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD:

    我们已将此职位分配给支持工程师,因此您应该很快会收到回复。
    由于本周的假期,您可能会遇到较长的响应时间。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    感谢您的回复。
    我期待获得支持工程师的回复。

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    您目前是否有任何更新?

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我无法在SN65MLVD082上找到32个节点的模拟数据。 SN65MLVD206和SN65MLVD200上的全部19个插槽上有100Mbps数据的全负载模拟。 这有点接近您的系统要求。

    与  类型2规范相比,19个节点的数据显示良好的利润。 随附SN65MLVD206上的2类案例文件

    类型2:

    e2e.ti.com/.../30-Slot-bp-with-type-2_5F00_waveforms.doc

    以下是  SN65MLVD200上1类案例的波形

    类型1:

    活动模拟示例:插槽1驱动全部19个插槽

    活动模拟示例:插槽10驱动19个满插槽

    由反射引起的非单声波上升或下降边缘(即带有波纹的边缘)可能有两个重要影响:(i)传播延迟扩展(ii)错误切换。 如果扩展传播延迟仍在传播延迟预算内,则无需担心。 如果上升沿的纹波降低到VIL (最大值),或者下降沿的纹波降低到接收器的VIH (最小值),则可能发生错误切换。

    此致,
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    感谢您对Type1和Type2的回复和模拟结果。
    我知道SN65MLVD200(Type1)的利润率比SN65MLVD206(Type2)好。

    我还有其他问题。

    1)
    能否显示拓扑的详细信息?
    我很高兴您能提供您的代表性19节点拓扑,包括Type1和Type2的示意图。
    我想参考我们的拓扑。

    2)
    您的评论:这有点接近您的系统要求。

    模拟Type1和Type2时是否表示遵循我们的条件?

    ■我们的条件
    终端寄存器:100Ω 两端
    线长度:约为420 mm
    线路的特性阻抗:100Ω Ω
    Zdiff = 100Ω(L/S/L = 0.2 mm / 0.15 mm / 0.2 mm、Thin (dielectric)= 1.6 mm

    3)
    "Introduction to M-LVDS (TIA/EIA-899)"(M-LVDS简介[TIA/EIA-899])显示了Type1和Type2之间的以下差异。
    最好同时使用Type1 (数据和时钟)和Type2 (故障安全控制)吗?
    Type2具有故障安全的优点,但由于阈值的偏移,它具有数据速率限制。

    ----------------
    1型接收器应用于最大速度信号,如数据或时钟线路。
    2型接收器适用于低速应用,如控制线。

    www.ti.com/.../slla108a.pdf
    第7页上的“⇒”3.2 Tm3输入阈值和类型1/类型2接收器”。
    ----------------

    此致,
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    请联系您所在地区的TI现场应用支持。 我向石田山提供了一些文件。 他可以与您一起查看结构图。

     

    节点19和类型2是否是您的设计要求,是否已纠正? 这是我从你的波形中看到的。 我选择了与您的设计不相关的类似模拟数据。 该条件与您的设置不完全相同。 如果不是这样,请告诉我。

     


     

    您能否详细说明您的系统要求? 您的数据速率是多少?

     

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    感谢您的示意图。
    我刚刚联系了TI的FAE。

    >节点19和类型2是您的设计要求
    ⇒是,正确。
    我们的客户希望使用故障保护的数据/时钟(仅限于类型2)。
    他们现在不考虑使用Type1。

    >您能否详细说明您的系统要求?
    ⇒我将尝试获取客户拓扑图。
    我只知道以下情况。 如果您需要更多信息,请告诉我。

    终端寄存器:100Ω 两端
    线长度:约为420 mm
    线路的特性阻抗:100Ω Ω
    Zdiff = 100Ω(L/S/L = 0.2 mm / 0.15 mm / 0.2 mm、Thin (dielectric)= 1.6 mm

    >您的数据速率是多少?
    ⇒电流目标为40MHz (低= 12.5ns /高= 12.5ns)。

    此致,
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    如何检查所附波形的Type2 (50mV < VID < 150mV)的边界?

    您的波形显示每个输入(VA和VB)。 我可以用下面的VID (差分输入)来判断边距。

    类型为2_Waves.doc的30插槽BP”(包括八个波形)在RX OUT (第1和第4个除外)上显示错误。

    此 “类型为2_Waveforms.doc的30插槽BP”是否显示您的系统在使用Type2(100MBps(50MHz)时遇到的困难?

    我的客户的目标频率为40MHz,类型2。

    下周我将与我所在地区的TI FAE进行讨论。

    此致,

    TTD

    此致,

    TTD