主题中讨论的其他部件: TUSB212
您好,
我们有一个4插槽CPCI背板。
我们通过背板在子卡之间连接2.0 HS/FS/LS信号。
请注意,系统必须支持子卡的实时插入,子卡也应具有所需的信号调节电路。
由于2个插槽之间的轨迹长度接近18英寸,我们计划在 两个子卡中使用TUSB211IRWBR作为中继器。
信号的整体端到端轨迹长度可达18英寸(考虑子卡和背板内的轨迹长度)
请告诉我TUSB211部件是否适合用于背板应用,用于2.0 接口的信号调节和实时插入。
期待您在这方面提出建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们有一个4插槽CPCI背板。
我们通过背板在子卡之间连接2.0 HS/FS/LS信号。
请注意,系统必须支持子卡的实时插入,子卡也应具有所需的信号调节电路。
由于2个插槽之间的轨迹长度接近18英寸,我们计划在 两个子卡中使用TUSB211IRWBR作为中继器。
信号的整体端到端轨迹长度可达18英寸(考虑子卡和背板内的轨迹长度)
请告诉我TUSB211部件是否适合用于背板应用,用于2.0 接口的信号调节和实时插入。
期待您在这方面提出建议。
您好Sridevi:
我们有两个选项:TUSB211和TUSB212,这两种设备都会检测是否存在HS连接并补偿其信号。 此检测是常量的,因此子卡的实时插入不是问题。
这两种器件之间的区别在于,TUSB211仅通过向HS信号注入电流来提高转换速率。 另一方面,TUSB212通过引入直流升压 和补偿功能,增强了转换率,并增加了眼幅。
请注意FS和LS信号不受这些设备的影响。
此致,
迭戈。