This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:USB中继器,用于基于底板的系统中的2.0 HS/FS/LS支持

Guru**** 2462540 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632707/tusb211-usb-repeater-for-usb2-0-hs-fs-ls-support-in-backplane-based-system

部件号:TUSB211
主题中讨论的其他部件: TUSB212

您好,

我们有一个4插槽CPCI背板。  

我们通过背板在子卡之间连接2.0 HS/FS/LS信号。

请注意,系统必须支持子卡的实时插入,子卡也应具有所需的信号调节电路。

由于2个插槽之间的轨迹长度接近18英寸,我们计划在  两个子卡中使用TUSB211IRWBR作为中继器。  

信号的整体端到端轨迹长度可达18英寸(考虑子卡和背板内的轨迹长度)

请告诉我TUSB211部件是否适合用于背板应用,用于2.0 接口的信号调节和实时插入。

期待您在这方面提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sridevi:

       我们有两个选项:TUSB211和TUSB212,这两种设备都会检测是否存在HS连接并补偿其信号。 此检测是常量的,因此子卡的实时插入不是问题。

    这两种器件之间的区别在于,TUSB211仅通过向HS信号注入电流来提高转换速率。 另一方面,TUSB212通过引入直流升压  和补偿功能,增强了转换率,并增加了眼幅。

    请注意FS和LS信号不受这些设备的影响。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    感谢您的回复。

    在我们当前的设计中,MCU仅在两个子卡中支持2.0 的各类OTG端口。 因此,请建议使用合适的设备。

    您能否详细说明您的评论:
    "请注意FS和LS信号不受这些设备的影响。"
    您的意思是TUSB211不适合作为FS或LS的中继器或信号调节器吗? 请建议使用合适的零件。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sridevi,

    不幸的是,我们没有这种办法来处理外勤事务/后勤事务。 与HS相比,这些连接以较低的速度运行,并且由于通道而导致的损失要低得多。 我建议遵循下面的布局建议,以便在设计中获得最佳性能:

    www.usb.org/.../hs_usb_pdg_r1_0.pdf
    www.ti.com/.../scaa082a.pdf

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您提供详细信息和支持。

    如果错误,请纠正我-因此,我认为如果遵守了共享文档中的PCB指南,USB跟踪长度甚至可以达到18英寸,如下图所示。  

    然后,即使TUSB211也应被移除,因为我们应用中通过背板的总轨迹长度将小于18英寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridevi,

       正确,应删除TUSB211。

    此致,

    迭戈。