This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06-Q1:数据表击穿电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633034/tpd1e10b06-q1-datasheet-breakdown-voltage

部件号:TPD1E10B06-Q1
主题中讨论的其他部件:TPD1E10B06,Strike

当我阅读TPD1E10B06数据表时,我无法理解什么是直流击穿电压。 直流击穿电压和夹持电压之间有何区别? DC故障将在何时发生?  

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特-

    击穿电压是指设备将开始击穿电流并打开的位置,因此您的预期信号应在低于直流击穿电压的情况下工作,并且泄漏和信号衰减最小。 钳位电压是系统在ESD事件期间可以看到的电压。 例如,对于该设备,在较小的ESD冲击期间,夹持电压在很短的时间内将为10V,而不是冲击的整个电压。

    这是否能回答您的问题?

    谢谢!

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错! 感谢您的详细解释。