This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:3.0 集线器方案的建议

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636648/tusb8044-recommendation-of-usb3-0-hub-scheme

部件号:TUSB8044
主题中讨论的其他部件: TUSB8043

你好

我想问,TI 3.1 联络中心有以下计划规格?

上游端口 1x 3.1 1型
下游端口 3x 3.1 3级第1代
电源充电端口 需要1个充电端口。
符合1.2 的要求,除了1.2 列表之外,还必须能够为Apple设备(如iPhone,iPad等)充电

充电电流:2A.
通过USB更新ISP固件 必填
ISP安全性 关于此功能,请使用此方案指定一个功能,使用不带此功能的方案

 

此致

Leon

文晔集团

广东省深圳市南山区科技园科发路3号

长城计算机大厦1 # 2楼B段东

手机:(86) 15.9898万5 2994

电话:(86)755-2674.388万 分机:6643

传真:(86)755-2674.399万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,赵:

    是的,TUSB8044符合这些要求。

    您的问题是什么?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jmmn

    感谢您的支持。

    此外,您手上是否有TUSB8043参考电路图?

    我没有在TI网站上找到它。

    此致
    Leon
    文晔集团
    广东省深圳市南山区科技园科发路3号
    长城计算机大厦1 # 2楼B段东
    手机:(86) 15.9898万5 2994
    电话:(86)755-2674.388万分机:6643
    传真:(86)755-2674.399万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leon:

    示意图参考位于TUSB8043数据表的9.2 .1.2 部分。 如果需要,我们可以查看客户示意图。 您可以在E2E上朋友请求我将原理图直接发送给我。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Jmmn
    在充电模式(1.2)中,充电时是否可以传输数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当启用BC 1.2 模式时,会启用两种充电模式:DCP和CDP。  当没有连接到集线器的上游端口时,充电部件处于DCP模式:仅充电,无数据。  当与集线器的上游端口建立有效连接时,充电端口处于CDP模式:充电和数据。

    此致,

    JMMN