请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB8044 主题中讨论的其他部件: TUSB8043
你好
我想问,TI 3.1 联络中心有以下计划规格?
| 上游端口 | 1x 3.1 1型 |
| 下游端口 | 3x 3.1 3级第1代 |
| 电源充电端口 | 需要1个充电端口。 符合1.2 的要求,除了1.2 列表之外,还必须能够为Apple设备(如iPhone,iPad等)充电 充电电流:2A. |
| 通过USB更新ISP固件 | 必填 |
| ISP安全性 | 关于此功能,请使用此方案指定一个功能,使用不带此功能的方案 |
此致
Leon
文晔集团
广东省深圳市南山区科技园科发路3号
长城计算机大厦1 # 2楼B段东
手机:(86) 15.9898万5 2994
电话:(86)755-2674.388万 分机:6643
传真:(86)755-2674.399万