This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS181:ESD等级

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632961/sn75als181-esd-ratings

部件号:SN75ALS181
主题中讨论的其他部件: THVD1552

大家好,

我的客户想知道SN75ALS181的ESD等级。

 ① HBM
   ・总线终端
 ・除总线端子外的所有引脚

   根据以下E2E螺纹,HBM额定值为2kV。
   总线端子HBM的额定电压是否也为2kV?

   E2E线程: e2e.ti.com/.../63.1841万

 ②触点放电,符合IEC 6.1万-4-2:总线端子
     如果您有数据,请告诉我。

 ③空气间隙放电,符合IEC 6.1万-4-2 :总线端子
     如果您有数据,请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nakano-San,

    是的,总线端子HBM的容差也为2 kV。 遗憾的是,此设备的设计或测试均未达到IEC 6.1万-4-2的任何级别,因此我们无法对其性能进行过多的假设。 如果您正在寻找具有IEC 6.1万-4-2抗扰性的设备,我建议使用较新的THVD1552设备。 它使用与SN75ALS181相同的引脚输出,但额定电压为30 kV HBM,18 kV IEC 6.1万-4-2触点放电和25 kV IEC 6.1万-4-2空气放电。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    感谢您的及时回复。
    您的回答对我们很有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano