请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632961/sn75als181-esd-ratings
部件号:SN75ALS181主题中讨论的其他部件: THVD1552
大家好,
我的客户想知道SN75ALS181的ESD等级。
① HBM
・总线终端
・除总线端子外的所有引脚
根据以下E2E螺纹,HBM额定值为2kV。
总线端子HBM的额定电压是否也为2kV?
E2E线程: e2e.ti.com/.../63.1841万
②触点放电,符合IEC 6.1万-4-2:总线端子
如果您有数据,请告诉我。
③空气间隙放电,符合IEC 6.1万-4-2 :总线端子
如果您有数据,请告诉我。
此致,
Fumio Nakano