This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546眼图故障

Guru**** 2583015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642992/tps2546-tps2546-eye-diagram-fail

部件号:TPS2546

您好,先生  

我的系统结构是SOC => 6英寸轨迹=> TPS2546 => 1英寸轨迹=> 20 cm 电缆=45> 2.0 连接器  

图1 =>不带TPS2546 => 2.0 眼罩

图2 =>使用TPS2546 => 2.0 眼罩

您对此问题有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    您能把您的电路板上的2.0 中的踪迹的照片寄给我吗?

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Donovan  

    仅供参考

    e2e.ti.com/.../Allegro.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    布局看起来不错,因为2.0 非常容差。  我不知道为什么我们的设备会对眼图造成如此大的影响。  以下 是一份应用报告 ,其中显示了使用TPS254x系列器件运行的测试。  内部粘性不应对2.0 的性能有很大影响。


    此致,

    多诺万