This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA1050A-Q1:电流从CAN收发器的TxD端子流出

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633035/sn65hvda1050a-q1-current-flowing-out-of-txd-terminal-of-can-transceiver

部件号:SN65HVDA1050A-Q1

你好。

SN65HVDA1050AQDRQ1直接连接至MCU的TxD端子。
MCU为3.3V。
MCU的输出为CMOS输出。
SN65HVDA1050AQDRQ的TxD引脚在内部被拉至5V。
因此,当MCU的输出为High时,电流似乎将从CAN收发器流向MCU。

由于电阻包含在输出级中,我认为这是分钟,电流将会流动多少?

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice-K

    我将支持您的问题。

    是的,TxD销确实被拉至Vcc。 由于MCU在异常电压水平下运行,因此将有一个分钟的电流。  

    请参阅数据表第5页上的6.5 电气特性部分。 MCU由VI (  SN65HVDA1050A-Q1的引脚1处的输入电压)表示

    • IIH - 高电平输入电流,TXD输入是在高电平输入期间在(VCC上为VI)之间流动的电流。 µA / µA额定值为-2 μ A至2 μ A。
    • IIL - 低电平输入电流,TXD输入是在低电平输入期间在(VI,0 V)之间流动的电流。  µA /µA额定值为-50 ̊ C至-10 ̊ C。  
    •  µA从0 V至VCC的VI µA,电流范围为-50 ̊ C和2 ̊ C  
    • 如果VI   µA介于0 V和3.3 V -> IIH @ 3.3 V之间,则您可以预期负电流低于-2 µA和高于-50  

    如果电流流出 SN65HVDA1050A-Q1 ,则电流极性被确定为负极,反之亦然。

    这是否有助于回答您的问题?

    此致  

    迪尔克