请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65HVDA1050A-Q1 你好。
SN65HVDA1050AQDRQ1直接连接至MCU的TxD端子。
MCU为3.3V。
MCU的输出为CMOS输出。
SN65HVDA1050AQDRQ的TxD引脚在内部被拉至5V。
因此,当MCU的输出为High时,电流似乎将从CAN收发器流向MCU。
由于电阻包含在输出级中,我认为这是分钟,电流将会流动多少?
此致,
DICE K