请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS32ELX0124 您好,
我有一位客户询问一些有关DS32ELX系列的问题:
- 菊花链连接的最大数量是多少(具有重新定时功能的ELX型号)?
- 是否可以使用GPIO 0-2来控制显示开/关,显示状态和显示亮度?
- 他们如何获得唯一地址?有哪些限制?
- ~60 RX菊花链中的抖动
请您在此处支持我们吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有一位客户询问一些有关DS32ELX系列的问题:
请您在此处支持我们吗?
谢谢