This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32ELX0124:DS32ELX系列问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS32ELX0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638090/ds32elx0124-ds32elx-family-questions

部件号:DS32ELX0124

您好,

 

我有一位客户询问一些有关DS32ELX系列的问题:

  1. 菊花链连接的最大数量是多少(具有重新定时功能的ELX型号)?
  2. 是否可以使用GPIO 0-2来控制显示开/关,显示状态和显示亮度?
  3. 他们如何获得唯一地址?有哪些限制?
  4. ~60 RX菊花链中的抖动

 

请您在此处支持我们吗?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们正在调查您的问题。 您客户的最终应用程序是什么? 驱动器/接收器两侧的FPGA是什么?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此应用程序是用于火车,公共汽车等交通运输的标牌应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请参阅内嵌答案。 为了更好地为您提供帮助,您能否将系统方框图发送给我们? 您运行的数据速率是多少? 您是否考虑使用DS25CP104来减少级联跃点的数量?

    1) 不幸的是,我没有任何关于我们可以支持的最大反序列化程序数的数据。 我会说最大跳数为16,因为另一个设备(SDI重新计时器)最多可以跳数为16。
    最终将限制反序列化器的最大数量,因为每个CDR电路的PLL将会产生抖动峰值,当每个冗余信号通过越来越多的DS32ELX0124反序列化器时,这些信号将在每个冗余信号中累积。
    2) 不能,GPIO引脚通常用于对多个反序列化器进行编程。
    3) 通过SMBus
    4) 遗憾的是,我们没有~60 DS32ELX0124的抖动数据。

    谢谢!
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果您认为此帖子回答了您的问题,请通过下面的验证答案按钮将其标记为已回答。 谢谢!

    Dennis