This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:输出电流能力

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640999/sn65dsi84-q1-capability-of-output-current

部件号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他部件:SN65DSI84

您好,

让我在下面确认一下。

*根据数据表,

有以下规格。


我了解当IOH为4mA时,VOH绝不会低于1.25V。
(此外,当IOL为4mA时,VOL绝不会超过0.4V。)

但是,我不确定IOL和IOH的输出电流能力。
是否可以提供输出电流信息的能力?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您尝试固定在负载端设备上的IOH是什么?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis San,

    连接的设备将为MCU。

    巴西,
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    根据此设备的IBIS模型,典型VOH = 1.25V,IOH = 8.8mA

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

    感谢您的回复。

    您使用的是哪个ibis型号?

    我确认了宜必思SN65DSI84型号,但该型号仅具有SDA“下拉”功能。

    以下是我确认的宜必思车型。

    http://www.ti.com/product/SN65DSI84/toolssoftware

    (sllm203.zip文件)

    实际上,IRQ和ADDR有“上拉”模型,但似乎在“ADDR”情况下,典型VOH=1.25V,IOH=49.6mA,在“IRQ”情况下,典型VOH=1.25V,IOH=22.5mA (除LVDS外,没有其它具有“输出级”的引脚)。

    所以,我 询问您使用的是哪个ibis文件。

    此致,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida-san,

    我假设您询问的是LVDS输出引脚 (A_YxP/N,B_YxP/N),而不是ADDR和IRQ

    您需要选择下面的信号针脚。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

    感谢您的回复。

    对不起,我的解释不好。

    我想确认的是“SDA”。 请确认此PIN码吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis San,

    您能给我发送您的状态吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis San,

    很抱歉,我对SDA的理解有误。
    只有此引脚在输出情况下是漏极开路(与ADDR和IRQ不同),因此由于此引脚不是驱动高电平输出,因此我理解没有定义“上拉”。

    我将关闭此线程。

    巴西,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    感谢您的确认。

    是的,SDA是本地I2C接口数据引脚。

    此致,
    Dennis

    附注:如果您认为此帖子回答了您的问题,请通过下面的验证答案按钮将其标记为已回答。 谢谢!