主题中讨论的其他部件:SN65DSI84
您好,
让我在下面确认一下。
*根据数据表,
有以下规格。
我了解当IOH为4mA时,VOH绝不会低于1.25V。
(此外,当IOL为4mA时,VOL绝不会超过0.4V。)
但是,我不确定IOL和IOH的输出电流能力。
是否可以提供输出电流信息的能力?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
让我在下面确认一下。
*根据数据表,
有以下规格。
我了解当IOH为4mA时,VOH绝不会低于1.25V。
(此外,当IOL为4mA时,VOL绝不会超过0.4V。)
但是,我不确定IOL和IOH的输出电流能力。
是否可以提供输出电流信息的能力?
此致,
您好,Dennis San,
感谢您的回复。
您使用的是哪个ibis型号?
我确认了宜必思SN65DSI84型号,但该型号仅具有SDA“下拉”功能。
以下是我确认的宜必思车型。
http://www.ti.com/product/SN65DSI84/toolssoftware
(sllm203.zip文件)
实际上,IRQ和ADDR有“上拉”模型,但似乎在“ADDR”情况下,典型VOH=1.25V,IOH=49.6mA,在“IRQ”情况下,典型VOH=1.25V,IOH=22.5mA (除LVDS外,没有其它具有“输出级”的引脚)。
所以,我 询问您使用的是哪个ibis文件。
此致,