主题中讨论的其他部件: TLK110
尊敬的先生/女士:
我们开发了一个带有 AM3356的板,使用两个PRU,作为收发器,我们使用DP8.3822万。 事实上,我们正面临着背带问题。 我们需要使用24 MHz主时钟。 我们不能使用任何替代产品,但连接到SYSBOOT14引脚是PRUMII的RCLK。
我们希望在重置状态下,收发器的此输出变为三角状态,但我不知道原因,但它强制为“0”(我们需要“1”)。 所以我的问题是:这些事情是否如我所说的那样? DP8.3822万的RXCLK是否会在重置状态下强制设置低电平? 在数据表中未找到任何信息。
如有任何有关如何继续的信息,请随时提供
谢谢你