This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9557:关于PCA9557 I/O阻抗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632577/pca9557-about-pca9557-i-o-impedance

部件号:PCA9557

尊敬的支持团队:

对于PCA9557 I/O, 除P0外,所有其他端口都没有高阻抗模式,正确吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    答案取决于:

    1)如果所有端口都设置为输入,则所有引脚都将具有高阻抗。

    2)如果所有端口均为输出,则采用推拉设计的引脚应始终在栅极处应用偏压(0V或Vcc),并打开FET (p或n),从而在输出上形成低阻抗路径。 对于P0,设计为开放式排水。 在栅极上施加0V时,FET将不会打开,并将起高阻抗的作用。 但是,如果Vcc应用于门,FET将作为低阻抗路径接地打开。

    您可以在第13页和第14页的数据表上看到简化的内部示意图。 (图17和18)

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby:

    还不错! 非常感谢!