This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:电流消耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631898/sn65hvd234-current-consumption

部件号:SN65HVD234

您好,

我的DC/DC的最大输出电流仅为60mA。 我想知道这个电源是否足够。

在数据表中,ICC指定为不加载,因此不会有任何帮助。 最大双电位输出电压为3V。 因此,60Ohm负载的最大输出电流为50mA。 这意味着电源电流为50mA加上芯片的电流消耗。 我的考虑是否正确? 我在最多五个节点的网络中使用芯片。 其它节点具有5V收发器。 因此,可能还必须考虑共模电流。

请指定60欧姆负载的最大电流消耗。

谢谢?

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,
    您的计算正确。 如果输出电压为3 V,超过60欧姆的电流将为50 mA。 除此之外,芯片电流消耗约为6 mA。 一个SN65HVD234总共需要DC/DC提供56 mA。 您可能需要知道的一点是,接收器具有一些输入阻抗(约24千欧),也会消耗电流(8.7 II总线输入电流部分)。 因此,当您的5个接收器连接到总线上时,60欧姆负载会变得更小。 如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,
    您是否测试过电流是否正常? 如果您有顾虑并想留下一些利润,您也可以考虑使用具有稍高电流能力的电源。 如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致,