Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65HVD234 您好,
我的DC/DC的最大输出电流仅为60mA。 我想知道这个电源是否足够。
在数据表中,ICC指定为不加载,因此不会有任何帮助。 最大双电位输出电压为3V。 因此,60Ohm负载的最大输出电流为50mA。 这意味着电源电流为50mA加上芯片的电流消耗。 我的考虑是否正确? 我在最多五个节点的网络中使用芯片。 其它节点具有5V收发器。 因此,可能还必须考虑共模电流。
请指定60欧姆负载的最大电流消耗。
谢谢?
丹尼尔